欢迎来到米思米 请登录 退出 免费注册
技术之窗
  • 技术文章
    • 全部
    • 新手启航
    • 商品分类
    • 技术文章
    • 成功案例
    • 选型工具
    • 技术课堂
    • 技术问答
关联关键字

加工型腔时减少底孔的钻孔加工方法

  • 2021.11.16 13:56:36
  • 米思米
  • 1731

问题

加工型腔时希望减少底孔的钻孔加工


在进行型腔加工时,需要首先利用钻头钻孔,然后利用直径小于孔径的立铣刀插入孔中横向铣削进行加工。为了缩短加工时间,请问有什么方法无需钻孔就能进行型腔加工?

回答

为了在加工型腔时减少底孔钻孔加工


为了在无钻孔的情况下进行型腔加工,可使用平头立铣刀,大致上有2种铣削方法。

(1)  使用坡走(倾斜)铣削或螺旋铣削切入,然后横向铣削。这种铣削方式可在维持高转速的同时完成铣削,所以在加工底部较浅但是宽度较宽的型腔时,可缩短加工时间。另外,由于避开立铣刀的中心刃,使用外周切削刃进行铣削,所以在刀具寿命等方面也能获得有益的效果。

(2)  在没有底孔的情况下,通过切入(钻孔)加工切入至必要深度,然后进行扩孔加工。这种铣削方式在Z方向上的切深值较大,所以在加工底部较深但是宽度较窄小的型腔时,可缩短加工时间。另外,由于刀具的切削刃在加工中会承受负荷,所以必须使用与切入加工相对应的专用刀具。

(1)、(2)的铣削方法,必须根据使用刀具、型腔形状区分使用。

加工型腔时减少底孔的钻孔加工方法

推荐商品简介

最适合于坡走(倾斜)铣削、切入铣削的多功能型平头立铣刀


MRC系列超硬多功能平头立铣刀
3
刃/45°螺旋角/短刃型
MRC-HEM3S
(尖角保护型)
MRC-HPEM3S
(尖角型)

加工型腔时减少底孔的钻孔加工方法

加工型腔时减少底孔的钻孔加工方法


选型工具

热卖产品Hot selling products

推荐文章Recommended articles

设计插件software tool查看更多

推荐案例库Related case base

推荐商品Related commodities